This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSSOLARUINVKIT:寻找合适的 DC/DC 转换器来模拟 PV 特性

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086969/tmdssolaruinvkit-finding-appropriate-dc-dc-converter-to-emulate-pv-characteristics

部件号:TMDSSOLARUINVKIT
“线程:controlSUITE

您好,

我正在研究 TMDSSOLARUIVKIT。 我想以较低的额定功率测试套件。 我想使用类似于套件中所做的直流/直流转换器模拟 PV 面板特征:

C:\ti\controlSUITE\development _kits\SolarExplorer_v1.1

在太阳能资源管理器中,使用了一个4开关降压升压转换器来模拟 PV 字符。

我能否单独获得一个类似的模块,以满足向 TMDSSOLARUINVKIT 提供 PV 面板输入的要求?

输出电压:24-28V

输出电流:5A。

请指导我使用任何此类套件。

谢谢,

穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此套件不可购买。 这是一个非常古老的设计。 但是 ,设计在 CS 中可用。 所以你只需要用它来制作你自己的套件。

    沙米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shamim

    感谢你的回复。

    我知道该套件不可用。

    我正在与 TMDSSOLARUINVKIT 合作,后者需要外部 PV 面板输入源。 我想使用直流-直流转换器模拟 PV 面板特征。 如果您可以指导我使用直流直流转换器(4开关降压升压转换器或任何其他认为合适的转换器),该转换器可用于上述目的。  

    由于以下原因,无法使用太阳能套件用户指南中提供的选项:

    1) UG 中推荐的140W 太阳能电池板太大(1.5m X 0.6 m) ,无法在家中使用

    2)我无法使用太阳能仿真器,因为购买成本很高。

    如果你能建议任何可行的太阳能电池板或直流直流转换器,我会非常有义务获得 PV 特性。

    注:我想用比套件中提到的额定功率更低的功率测试套件

    谢谢,

    穆库尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道您正在尝试使用直流/直流模拟 PV 面板。 我们在太阳能探索板上做到了这一点。 但该主板不可用,您必须自己制作。 我没有发现任何其他能模拟 PV 面板的直流/直流。