This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S-Q1:相同引脚上的 ADC 测量和 GPIO 输出

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086931/tms320f28377s-q1-adc-measurement-and-gpio-output-on-the-same-pin

部件号:TMS320F28377S-Q1

是否有人曾将与 ADC 输入和通信 GPIO (输出)完全相同的引脚用作两个交替函数? 在操作过程中是否可以在它们之间切换? 如果是这样,GPIO 能否驱动 SAR ADC 通常需要的小型电容器(1 - 4.7 nF)? 通信速度可能较慢(9600或以上)。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cezary,

    您是否指的是使用 DACOUTA/B/C 的行为类似于 GPIO 信号?  ADC 没有风险,但您需要删除驱动 ADC 的任何输入信号,以避免外部争用。  DACOUT 引脚具有50kOhm PD,因此您需要将其考虑到外部电容器的上升/下降时间。

    让我知道这是你在想的,还是其他的。

    最佳

    马修