This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK28069:开发套件的工作环境温度

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087627/tmdsdock28069-operating-ambient-temperature-of-development-kit

部件号:TMDSDOCK28069

各位专家:

你好。

设备: TMDSDOCK28069

我找不到相关文档来确认开发板的工作环境温度。

请确认吗?

谢谢你。

此致,
阿基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

       controlCARD 只是一个评估平台,不用于最终产品。 它通常用于代码开发。 您是否知道客户询问这些信息的动机? 通常,温度额定值仅针对生产设计进行评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie,

    这可在 STP 或~20C 下运行。 我们不要求评估套件上的所有设备在与 F2806x 器件相同的温度范围内运行。

    正如哈雷什提到的,我们不建议将其用于最终产品,但我认识到一些客户确实喜欢进行温度表征。 PCB 材料为 FR4,因此它应支持广泛的温度范围,但板上的其它设备可能会变质。  

    此致,
    Cody