This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:无需使用 CCS 即可编译命令行

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087962/tms320f28388d-command-line-compilation-without-using-ccs

部件号:TMS320F28388D

您好,  

我正在使用 F28388D 控制器,我目前正在使用 CCS IDE,执行编译活动并生成生成版本。 但我想切换到基于命令的编译,这样我就不必打开 IDE 了,这是可能的吗? 如果有的话,我可以参考任何文件。

谢谢,

纳格什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nagesh,

    [引用 userid="375946" url="~/support/icros/c2000微控制器-group/c2000 /f/c2000微控制器-forume/1087962/tms320f28388d-命令行编译-不使用-CCs]],但我想切换到基于命令的编译,这样我就不必打开 IDE,这是可能的吗? 如果是,我可以参考任何文档。

    可能:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJpAFDF7v70N4B0-zFMXpw__FUz-xrs__LATEST

    请注意,上述解决方案仍需要安装 CCS。

    谢谢

    Ki