请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F280025 您好,香榭丽舍
客户正在将 F280025与外部闪存一起使用,他们想知道外部闪存是否有任何安全解决方案?
请您建议我们是否有相关文件? 谢谢!
此致,
朱莉娅
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,香榭丽舍
客户正在将 F280025与外部闪存一起使用,他们想知道外部闪存是否有任何安全解决方案?
请您建议我们是否有相关文件? 谢谢!
此致,
朱莉娅
它取决于用于读取闪存的接口。 我们在 ROM 中安装了一些引导加载程序,如果接口和协议兼容,则可以使用这些引导加载程序。 否则,用户需要编写自己的引导加载程序,该加载程序可以读取外部闪存。
[引用 userid="486218" url="~ë/support/iclots/c2000-icroms-group/c2f/c2000微控制器-forume/1086863/tms320f280025-IS-here-any-security-solution for -external-flash/4025589#4025589]',此外,如何通过外部闪存软件对代码进行加密和解密? 请建议是否有标准做法。 提前感谢您![/引述]这也取决于用户应用程序。 我不是这方面的专家,但有许多标准可用,用户可以选择其中的任何一个。
此致,
维耶克·辛格