This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:外部闪存是否有任何安全解决方案

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086863/tms320f280025-is-there-any-security-solution-for-external-flash

部件号:TMS320F280025

您好,香榭丽舍

客户正在将 F280025与外部闪存一起使用,他们想知道外部闪存是否有任何安全解决方案?

请您建议我们是否有相关文件? 谢谢!

此致,

朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Julia,

    C2000代码安全仅适用于内部闪存。 对于外部闪存,用户需要使用自己的软件加密信息,然后将其存储到外部闪存中。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek 您好,

    如果代码放置在外部闪存中,如何读取存储在外部闪存中的代码? 我需要自己执行引导加载程序,还是 C2000自动从外部闪存加载?

    此外,如何通过软件对外部闪存中的代码进行加密和解密?  请建议是否有标准做法。 提前感谢!

    此致,

    朱莉娅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="486218" url="~ë/support/iclots/c2000-icro-group/c2f/c2000微控制器-forume/1086863/tms320f280025-IS-here-any-security-solution for -external-flash/4025589#4025589]\n 如果代码放在外部闪存中,如何将闪存读取外部闪存代码? 我是否需要自己执行引导加载程序,或者 C2000是否自动从外部闪存加载?

    它取决于用于读取闪存的接口。 我们在 ROM 中安装了一些引导加载程序,如果接口和协议兼容,则可以使用这些引导加载程序。   否则,用户需要编写自己的引导加载程序,该加载程序可以读取外部闪存。

    [引用 userid="486218" url="~ë/support/iclots/c2000-icroms-group/c2f/c2000微控制器-forume/1086863/tms320f280025-IS-here-any-security-solution for -external-flash/4025589#4025589]',此外,如何通过外部闪存软件对代码进行加密和解密?  请建议是否有标准做法。 提前感谢您![/引述]

    这也取决于用户应用程序。  我不是这方面的专家,但有许多标准可用,用户可以选择其中的任何一个。

    此致,

    维耶克·辛格