This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000-3P-SEARCH:维也纳整流器,三相功率因数校正(3 Ph PFC)设计

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087507/c2000-3p-search-vienna-rectifier-three-phase-power-factor-correction-3-ph-pfc-design

部件号:C2000-3P-SEARCH
“线程”中讨论的其它部件:TIDM-1000, TIDA-010054

我希望使用德州仪器(TI)的三相 PFC (维也纳整流器)设计具有28V/200A 5.6 kW 输出的3 Ph 115V 交流线路/60Hz 输入转换器。

 
问题:

1-是维也纳整流器能够将3 Ph 源的平衡电流消耗到3%以内。

2-维也纳整流器电路中的哪个元件影响3 Ph 源电流平衡。

3-当使用3 Ph 源115V 交流线路/60Hz 时,建议三相 PFC (维也纳整流器)的最佳输出电压是多少。

4-三相 PFC (维也纳整流器)之后,TI 建议能够实施双主动桥直流到直流以实现28V 200A 输出(隔离输出)。
 
5 -您是否可以向我们推荐一些有用的 TI 设计工具,计算器,电路模拟器 /文档,以用于我们的应用,而不是 TIDM-1000。

6-对于 C2000微控制器以外的其它应用,建议使用哪种 TI 控制器。


此致。

Slim 先生,P.Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="171639" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1087507/c2000 - 3p-search-Vienna-整 流器-三相功率因数校正-3 pH - PFC -设计]1-维也纳整流器能够在3%到3%的整流器/小时内获得平衡电流[。]

    我们没有一个准确的数字来衡量当前失衡。 但通常情况下,失衡非常轻微。

    [引用 userid="171639" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1087507/c2000 - 3p-search-Vienna-整 流器-三相功率因数校正-3 ph-pfp-设计]2-维也纳电路中的哪个元件影响3 Ph/整流器电流平衡[引用]。

    我们对此没有做太多研究。  

    [引用 userid="171639" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1087507/C2000 - 3p-search-Vienna-vacro-throph-facter-correction-3-ph-pfp-设计]3-当三相电源线(采用维也纳整流器/整流器)输出时,建议的最佳输出电压输出电压输出电压为115h [引用]

    您可以尝试600V。  但是,我们建议测试用户指南规范中建议的条件

    [引用 userid="171639" url="~ë/support/icns/c2000-icro-group/c2f/c2000-iclot-forumes/1087507/c2000-3p-search-Vienna-整 流器-三相功率因数校正-3-ph-pfp-设计]4-三相(维也纳整流器)输出后(TI 建议采用双路输出28V DC),以实现双路输出电压输出[维也纳整流器]。

    我们有一个 DAB 设计 https://www.ti.com/tool/TIDA-010054

    此外 ,还有一个 CLLLC 参考设计供您参考 https://www.ti.com/tool/TIDM-02002

    [引用 userid="171639" url="~/support/微控制器/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/C2000 -微控制器-论坛/1087507/C2000 - 3p-search-Vienna-整 流器-三相功率因子校正-3 pH - PFC -设计]5 -您是否可以参考一些有用的 TI 设计工具, 而不是针对我们的应用的 T1000/文档。]

    请在 此处下载数字电源 SDK https://www.ti.com/tool/C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

    您可以找到与上述参考设计相关的更多信息。

    [引用 userid="171639" url="~/support/icros/C2000 -微控制器-组/CC2000 /f/c2000 -微控制器-论坛/1087507/c2000 - 3p-search-Vienna-整 流器-三相功率因子校正-3 ph-pfp-设计]6-除引用/微控制器之外,建议使用 TI 控制器。]

    我认为 C2000 MCU 非常适合此类应用。  

    对于 TIDM-10000,您可以使用 F28004x/f2837x/f2838x,对于 TIDA-010054,可以使用 f28004x/f28003x

    此致,

    陈