This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:ADC 采样频率

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088223/tms320f280025-adc-sampling-fequency

部件号:TMS320F280025

任何人都能帮助计算 ADC 采样频率。 我需要这种价值来向硬件团队提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mohana,

    请参阅数据表或 TRM 的“ADC 正时图”部分。

       ) 确定 SH (采样和保持)时间。  这是(ACQPS+1)*(1/SYSCLK)。

       2) 从“ADC 计时”表中,注意 ADCCTL2中使用的 ADC 预分位,并从 SYSCLK 周期的列表中确定相应的 TLAT。 例如,如果 SYSCLK 为100MHz,且使用的 ADC 预分位为2,这意味着 ADC CLK 将设置为100MHz/2或50MHz,则  TLAT 将从表中选择23个 SYSCLK 周期。  转换和延迟时间为 tLAT*(1/SYSCLK)

       (第3条) 总转换时间为 SH + tLAT*(1/SYSCLK)。  采样频率将是总转换时间的对等值。

    此致,

    约瑟夫