This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:28379D 与28379S 比较

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088024/tms320f28379d-28379d-vs-28379s

部件号:TMS320F28379D

您好,

28379D 数据表提到28379D 和28379S 引脚兼容。  如果在第二个内核上运行代码,是否可以假定28379S 可以简单地替换28379D 而无需任何软件更改?

我计划测试28379S 170和100引脚封装,作为28379D 377引脚封装的选件。 除了降低的 ADC 引脚之外,DSP 之间还有其他任何可能变化的地方。 我目前只使用29379D 的一个内核。

谢谢你,

阿迪特亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿迪特亚,

    是的,只要没有 CPU2或 IPC 的代码,它就可以使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Santosh!