请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28379D 您好,
28379D 数据表提到28379D 和28379S 引脚兼容。 如果在第二个内核上运行代码,是否可以假定28379S 可以简单地替换28379D 而无需任何软件更改?
我计划测试28379S 170和100引脚封装,作为28379D 377引脚封装的选件。 除了降低的 ADC 引脚之外,DSP 之间还有其他任何可能变化的地方。 我目前只使用29379D 的一个内核。
谢谢你,
阿迪特亚