This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069F:关于 I2C 传输和接收中断的问题

Guru**** 2959220 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087911/tms320f28069f-question-about-transmission-and-reception-interrupt-of-i2c

部件号:TMS320F28069F
“线程:C2000WARE”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

C:\ti\c2000\C2000Ware_4_01_00_00\device_support\f28066\examples\c28\i2c_eeprom

我的客户根据上述例行程序修改了以下代码:

通信速率设置为91K。 主板上有多个 I2C 设备。 初始化期间将出现数据异常。 这是什么原因?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,格林,

    我建议改用该 C2000WARE 目录中的'i2c_Lib_EEPROM_Polling '或'i2c_Lib_EEPROM_interrupt'示例。 我认为他们比您目前使用的示例更容易理解。

    [引用 userid="306637" url="~/support/icros/c2000-icroms-group/c2K/f/c2000-微控制器-forum/1087911/tms320f28069f-关于传输和接收中断-id-of-i2c]通信速率设置为91K。 主板上有多个 I2C 设备。 初始化期间将出现数据异常。 这是什么原因?

    您的意思是什么? 您期望的速度高于91 KHz 吗?

    最佳

    凯文