This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:加密 DFU 引导加载器

Guru**** 2416410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087344/tms320f280025c-encrypted-dfu-bootloader

部件号:TMS320F280025C

您好,

我想知道 TI 是否提供加密固件更新的引导加载程序,以便保护 IP。 我 在 STM32 UC 工作了几年,有 SBSFU 引导加载程序,可以在现场轻松进行加密固件更新。 TI 是否提供了类似的产品?

此致,

塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安,你

    我们将在一两天内回复您。

    此致,

    维耶克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞巴斯蒂安

    我们没有像您所要求的那样支持加密固件更新的 ROM 引导加载程序。 我们的设备采用安全启动模式,支持针对参考进行图像身份验证。

    从软件的角度看,我们还没有软件示例来说明这一点,如果这是您正在寻找的,尽管我会说这是将来要解决的问题。

    谢谢,

    西拉