This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:如何在TMS320F2.8388万微控制器上设置TI-RTOS或FreeRTOS

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089230/tms320f28388d-how-to-set-up-ti-rtos-or-freertos-on-the-tms320f28388-microcontroller

部件号:TMS320F2.8388万D

我正在使用TMS320F2.8388万D微控制器开发裸机应用,并且在它上成功运行了C和C++代码。

我想开始从这个裸机切换到RTOS (TI RTOS,免费RTOS或其他)。

我在以下链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AAYUN-wR4auKPxBPEOnHfQ__n6QeJt5__LATEST上看到了有关为Sitara系列实施RTOS (FreeRTOS)的信息

但我没有看到任何有关在C2000 TMS320F2.8388万D上实施RTOS的信息。

在哪里可以找到有关如何将TMS320F2.8388万D裸机应用切换到RTOS应用的说明?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已与您共享FreeRTOS支持包链接。 如果您在使用时遇到任何问题,请告诉我。

    谢谢
    Vasudha