This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:sysconfig不会自动生成代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089035/codecomposer-sysconfig-doesn-t-generate-code-automatically

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:sysconfigTMS320F2.8388万D

Code Composer Studio
版本:11.0 .0.0.0012万

操作系统:Windows 10,10.0 ,x86_64 / Win32
Java版本:11.0 .................................................................11.

大家好!

我正在尝试使用sysconfig生成init代码,但有时它不会生成。 我确实更改了syscfg文件并保存,但它在自动生成init代码后不会生成。 因此,我无法编译代码。是否有手动生成代码的方法? 我们可以将其添加到菜单中吗?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您为哪个设备生成代码?

    谢谢,此致,

    建中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TMS320F2.8388万D

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Erhan:

    sysconfig是否在“问题”面板中显示任何错误? 这就是代码未生成的原因之一。 在GUI中进行任何更改后以及生成项目时,sysconfig应自动生成代码。

    此外,您特别指的是哪个生成的init代码? 我假设board.c和board.h,对吗?

    此致,

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter!

    抱歉,我不确定这可能是我的错。 它正在生成,但命名有问题。 配置后。 我应该在 实例名称中添加_base (如myEPWM_BASE)以使用它。 我想这就是为什么我感到困惑的原因。 现在一切都很好。

    谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erhan,

    很高兴您能够解决这个问题。 您可以在生成的board.h文件中找到实例名称,因为它会自动将您在sysconfig中指定的名称映射到正确的外围设备。

    此致,

    彼得