主题中讨论的其他部件:MOTORWARE, DRV8301
您好,
我使用的是一种定制PCB设计,主要基于F2806X ISO控制卡。
我正在尝试了解InstaSpin代码中的ADC值与实际物理ADC信道之间的关系。
HAL_readAdcData读取相电流(A,B,C),反EMF (A,B,C)和总线电压的值。
这是7个值。
ADC_ResultNumber_1,...Number_2,..._3等...与原理图不对应。
例如,原理图上的ADC_A0不是相电流A,而是EXT_IC-FB。
ADC引脚如何映射到AdcData?
此外,当 有14个A到D输入被占用时,为什么AdcData中只包含7个值?
代码中实际使用了哪些代码?
我打算使用几条A到D线路来测量空气压力和温度,因此我正在尝试了解如何安装这些线路
在InstaSpin实验室已经使用的现有结构中,我将它用作我自己的代码的模板。
谢谢!
Dave Reagan