This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:LD1闪烁,无法将代码上载到控制卡

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088493/tmdshvmtrpfckit-ld1-blinking-and-cannot-upload-code-on-to-the-control-card

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好,  

我在TDMSHVMTRPFCKIT上使用F2.8335万。 我正在尝试将代码上载到我的F2.8335万控制卡上,但收到错误消息,并且无法将程序上载到控制卡上。

我有几张控制卡和 TDMSHVMTRPFCKIT,所以我尝试找出  问题是由TDMSHVMTRPFCKIT还是由控制卡引起 的。

这似乎 是TDMSHVMTRPFCKIT导致的问题,因为我可以使用另一 个TDMSHVMTRPFCKIT在控制卡上上传程序。  

出现错误消息I get:

也许IPM有什么问题?

\

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看以下链接,并按照指南检查 controlCARD的调试探测器和电源。

    CCS/TMS320F2.8335万:从CCS连接到F2.8335万 TMDSHVMTRPFCKIT时出现错误-1135 @ 0x0

    C2000 MCU JTAG连接调试(修订版 a)   https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    还可以查看下面controlSUITE文件夹中的指南,按照指南设置套件,以便为controlCARD和转换卡提供电源。

    \ti\controlSUIT\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \~Docs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    当我用新的IPM替换IPM时,问题消失了。  

     IPM出现问题时,TMDSHVMTRPFCKIT上是否有任何保护电路阻止15V直流电源?

    如果是,哪种IPM故障会触发保护方案?  

    短路? 射门?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看controlSUITE中的以下指南来设置套件,只需连接+15V直流电源,检查JTAG调试探头是否可以如上所述进行连接。

    高电压套件: C:\ti\controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.1 \~Docs

     

    QSG-HVMTRPFCKIT-GUIv1_CCSv5.pdf

    HVMotorCtrl+PFCKit_HowToRunGuide.pdf