主题中讨论的其他部件:MOTORWARE
尊敬的团队:
客户使用以下文档中的公式计算PI值:
files\MotorWare\motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_6xf\boards\drv8312kit_revD\F28x\f2806xF\src.</s>2806


计算的电流回路(PWM频率为15KHz)的PI值为: KI = 0.0.3098万 ,KP = 0.0926
如果使用的PWM频率在GUI界面上显示为20kHz,则计算结果为 :KI = 0.0.2324万 ,KP = 0.2696


客户使用GUI控制电机。 在接口上输入相同的参数后,标识的参数每次都不一致。
1,请问应该使用哪个文档来计算PI值?
2,GUI中的参数是如何确定的,如分辨EST电流,指示EST电流,估计频率等?
此致