This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C-Q1:tms320f28.0049万c

Guru**** 2998800 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1086553/tms320f280049c-q1-tms320f280049c

部件号:TMS320F28.0049万C-Q1
主题中讨论的其他部件:C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK, C2000WARE, TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

您好,

 我想使用Insta spin - FOC SW。 如何启用 快速估算器。 我还有5kw逆变器和BLDC电机的硬件。  我是否可以为BLDC电机使用Insta spin。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以下载并安装最新的MotorControlSDK。 有关InstaSPIN-FOC实验室的详细介绍,请参阅以下链接,在实验室用户指南中找到。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK: https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    InstaSPIN Lab User's Guide (MotorControl SDK InstaSPIN Lab Guide.pdf),位于以下文件夹:C:\ti\c2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\common\sensorless _inf\docs\labs

    基于低压套件(LAUNCHXL-F28.0049万C + BOOSTXL-DRV8320RS)的实验室项目示例,位于以下文件夹:C:\TI\C2000Ware\MotorControl_SDK_<version>\solutions\bootxl_drv8320rs\f28004x\CCS</s>8320 2.8004万

    基于高压套件(TMDSCNCD28.0049万C + TMDSADAP180TO100 + TMDSHVMTRINSPIN)的示例实验室项目位于以下文件夹:C:\ti\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\tshvmtrinspin\f28004x\mdcs</s>2.8004万

     

    有关使用InstaSPIN-FOC控制电机的更多详细信息,请参阅InstaSPIN-FOC和InstaSPIN-MOTION用户指南

    https://www.ti.com/lit/spruhj1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming您好!

    感谢您的回复。

    对于传感器BLDC ,使用最大速度限制进行扭矩控制,本实验是我应该参考的。

    我对Motorware或Motor Control SDK感到困惑。

    请帮助我完成正确的软件实验。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    InstaSPIN-FOC基于无传感器控制。 正如对您发布的其他螺纹的回复,您可以尝试使用lab06进行扭矩控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议使用ME传感器FOC LAB SW。

    在扭矩控制中,如何限制速度。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以 下载并安装最新的MotorControlSDK。 有一个新的通用电机控制实验室,其中包括您所需要的基于F2.8002万x的感应FOC。 有关本实验的详细介绍可通过以下链接在实验用户指南中找到。 您可以按照指南将实验移植到您使用的F2.8004万x上。

    C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK:https://www.ti.com/tool/C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK

    通用项目和实验室用户指南:https://www.ti.com/lit/spruj26

    以下文件夹中的示例实验室项目:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_<version>\solutions\universal_motorcontrol_lab\f28002x</s>2000 2.8002万