This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8335万:发生了生成生成文件错误。 此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.2 9 [C2000]

Guru**** 2814805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088753/tms320f28335-buildfile-generation-error-occurred-this-project-was-created-using-a-version-of-compiler-that-is-not-currently-installed---6-2-9-c2000

部件号:TMS320F2.8335万
主题中讨论的其他部件:TMDSDOCK2.8335万

在哪里 可以获得编译器6.2 9以消除错误(发生生成文件错误。 此项目是使用当前未安装的编译器版本创建的- 6.2 9 [C2000]:-请参阅'帮助>安装新软件'并选择'代码生成工具更新'以检查是否可以通过CCS更新使用此编译器。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请参阅CCS用户指南的4.4 和4.4 第1节:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_updates.html#installing-new-software

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你提到的所有设置,我都很清楚。 目前的问题是,任何CCS版本(从6到9)都与TMDSDOCK2.8335万板不兼容。 并显示相同的错误。 在3个月前,我安装了CCS 8.3 以及控制套件和C200ware,它可以正常工作,不需要任何 进一步的更新(只需一步安装)。 因此,请 您提供某些指导,以便我可以轻松安装。 此外,我还尝试安装C2000编译器,但仍首选CCS无法检测6.2 9编译器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果更新成功,则cmpiler 6.2 9应该成功。  

    我在CCS 9.3 安装中试用了它。

    我检查了可用的编译器更新,并看到了6.2。9:

    我选择了它,并下载并安装了CCS。

    在CCS重新启动后,我可以看到CCS已发现编译器6.2。9:

    如果您在此处未看到它,请尝试按"Refresh"(刷新)按钮,让CCS扫描它。 如果未找到,请浏览至以下位置:

    <CCS install DIR>\CCS\tools\compiler  

    如果编译器确实已下载并安装在系统上,则它应该出现在此处。

    请告诉我您在您的环境中看到了什么。

    谢谢

    KI