This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0041万-Q1:如何按照TIDUBE5 Dual Motor Control Interleaved PFC for HVAC参考设计中所述为ESMO例程定义Rs

Guru**** 675400 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088323/tms320f280041-q1-how-is-rs-defined-for-esmo-routines-as-described-in-tidube5-dual-motor-control-interleaved-pfc-for-hvac-reference-design

部件号:TMS320F28.0041万-Q1
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

您好,

我遵循ESMO的代码,但不清楚如何定义在ESMO例程中使用的Rs。  它是相电阻,相间电阻还是测量从相位A到相位B/相 位电阻时获得的值?

在ESMO_setParams中,它使用pUserParams->motor_Rs_Ohm,但不清楚如何测量该值。  在同一例程中,会计算basevi,计算中有一个2.0f术语。  我认为这与Rs和扩展有关,但不清楚。

我正在使用通用电机项目来参考C2000Ware_MotorControl_SDK_4_00_00。

您能帮您澄清一下这一点。

谢谢- Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它的相电阻相当于线路到线路电阻的一半。  您可以尝试从其制造中获取这些电机参数(Rs,LS和BEMF常量)。

    是的, basevi用于参数缩放,它等于 缩放电压/(缩放电流/ 2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢。  因此电流已标准化,因此+/-等于+/-满刻度相位电流,这是移除偏移前的完整可测量范围的1/2。  这是有道理的。  我已经将自己与voltage_SF混淆了,因为使用了两个值(一个来自pUserParams,另一个来自ESMO常量),它们是不同的值。