This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:错误"产品'SYS/BIOS' v 6.41 .4.54 当前未安装"但已安装'SYS/BIOS' v 6.41 .4.54

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087901/codecomposer-error-product-sys-bios-v6-41-4-54-is-not-currently-installed-but-sys-bios-v6-41-4-54-has-been-installed

部件号:CODECOMPOSER
主题中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S

您好,Champ:

我是在询问客户。

CCS的版本是10.3 .0,器件是TMS320F2.8377万S

调试“Product 'SYS/BIOS' v 6.41 .4.54 is not currently installed and no compatible version is available (当前未安装产品'SYS/BIOS' v.且没有兼容版本时,客户遇到以下错误。) 请安装此产品或兼容版本。”

然后,客户检查项目属性并发现已安装BIOS。

那么,您认为这一错误的原因是什么? 这里真的需要您的帮助。 提前感谢!

此致,

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Julia,  

    域专家不在办公室,直到31日。  请在该日期之后收到回复。  

    谢谢!

    克利须那  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Krishna:

    感谢您的回复! 现在此问题已解决,客户还有其他问题,我将发送另一篇有关该问题的文章。

    此致,

    Julia