This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:同时评估4个ADC

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088334/tmdsdock28379d-evaluating-4-adcs-simultaneously

部件号:TMS320F2.8379万D
主题中讨论的其他部件: TMDSDOCK2.8379万D

您好,

你好。

我们的客户有此查询。 您能帮我们吗? 谢谢。

我想在感应应用的定制电路板中使用TMS320F2.8379万D。 为此,我们正考虑购买TMDSDOCK2.8379万D F2.8379万D Delfino实验板套件,以评估微控制器中4个ADC的特性,这是我们应用的关键组件。
在4个ADC同时采集数据的同时,是否可以使用此套件评估它们的特性? 我们要做的是为每个ADC发送差分输入并对其进行评估。


此致,

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    部件号:TMS320F2.8379万D

    您好E2E:

    我们的客户希望在感应应用的定制电路板中使用TMS320F2.8379万D。 他们想要购买TMDSDOCK2.8379万D F2.8379万D Delfino实验板套件,以评估微控制器中存在的4个ADC的特性。 在4个ADC同时采集数据的同时,是否可以使用此套件评估它们的特性? 此外,对接站/controlCARD中是否有足够的物理输入,从而导致4个ADC的差动输入? 他们要做的是为每个ADC发送差分输入或至少单端输入)并对其进行评估。  

    这实际上是否可能,或者是否有其他办法?

    此致,
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick,

    controlCARD上的实施支持客户想要执行的操作,包括可用的ADC信道和参考网络。  从上面的差分输入注释中,他们将在16位模式下使用ADC。  在此位级别,信号完整性(如果非常重要)和controlCARD/dock为通用型时,板上没有任何放大器。  如果客户的驱动程序源代码为16位,则应该可以,但希望说明这一点。  

    我们为此提供了一些应用说明,以帮助客户更好地了解要求/模拟,其中一个是 https://www.ti.com/lit/spracz0 。该应用说明中还应提供其他链接。

    我知道我们还使用此参考板对ADC以及 https://www.ti.com/tool/PSIEVM进行测试

    最佳,

    Matthew