This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:“不可用”状态的含义

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1088084/tms320f28374s-meaning-of-not-available-status

部件号:TMS320F2.8374万S

大家好,

 

HLQFP (PTP)封装TMS320F2.8374万S有两个选项:TMS320F2.8374万SPTPS和TMS320F2.8374万SPTPT。 我认为该差异仅支持温度(如果错误,请纠正)。

TI.com显示TMS320F2.8374万SPTPS“不可用”。 它只是意味着缺货,还是意味着无论库存如何,都不能通过TI.com购买TMS320F2.8374万SPTPS? 如果是后一种情况,您能否分享原因?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S版本已缺货,但由于全球供应/需求问题,不可能很快在TI.com上恢复库存。

    是的,S和T版本具有不同的Tj温度限定条件  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理解,非常感谢。