线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S,
您好,
我有一个关于CCS发出的以下警告的问题。
■C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F2.8377万S)与检测到的器件(TMS320F2.8374万S)不匹配。
问题1. 我在CCS中编写了View>Target Configurations中的CCXML文件。 然后出现上述警告。
但是,当我从CCS上的“BUID按钮”编写同一个项目时,没有出现上述警告。 从“生成按钮”写入时,目标配置的CCXML文件是否不相关?
问题2. 我在CCS中编写了View>Target Configurations中的CCXML文件。 尽管上述警告出现在CCS中,但我还是能够写出来。 在向MCU写入时会使用哪种类型的内存分配并发出警告?
例如)
目标配置MCU内存分配
链接程序命令文件的内存分配
问题3. 作为对上述警告的对策,我只更改了目标配置的目标设备,而没有重建输出文件。 输出文件是否包含目标设备信息?
(因为我认为在修改目标配置后还需要重建输出文件)
如果您能回答第1季度至第3季度的问题,以加深我对CCS的理解,这将会很有帮助。
谢谢!
Koki.