This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8374万S:构建警告:配置的设备与检测到的设备不匹配。

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1089697/tms320f28374s-build-warning-the-configured-device-does-not-match-the-detected-device

部件号:TMS320F2.8374万S
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8377万S

您好,

我有一个关于CCS发出的以下警告的问题。

■C28xx_CPU1:闪存编程器:警告:配置的器件(TMS320F2.8377万S)与检测到的器件(TMS320F2.8374万S)不匹配。

问题1. 我在CCS中编写了View>Target Configurations中的CCXML文件。 然后出现上述警告。

但是,当我从CCS上的“BUID按钮”编写同一个项目时,没有出现上述警告。 从“生成按钮”写入时,目标配置的CCXML文件是否不相关?

问题2.  我在CCS中编写了View>Target Configurations中的CCXML文件。 尽管上述警告出现在CCS中,但我还是能够写出来。 在向MCU写入时会使用哪种类型的内存分配并发出警告?
例如)
目标配置MCU内存分配
链接程序命令文件的内存分配

问题3.  作为对上述警告的对策,我只更改了目标配置的目标设备,而没有重建输出文件。 输出文件是否包含目标设备信息?
(因为我认为在修改目标配置后还需要重建输出文件)

如果您能回答第1季度至第3季度的问题,以加深我对CCS的理解,这将会很有帮助。

谢谢!

Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki,

    明天我会再作检讨和答复。

    谢谢,此致,
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki,

    1)启动配置后连接到目标时,将打印此警告。   

    2)目标配置内存分配。

    3)输出文件不包含目标配置信息。

    您正在使用F2.8377万S目标配置文件对F2.8374万S进行编程-这不是问题,因为F2.8374万S是F2.8377万S的子集。   

    谢谢,此致,

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    </s>403.5933万

    2)目标配置内存分配。

    [/引述]

    从视图>目标配置写入时,请遵循目标配置内存分配。
     CCS上的"BUID按钮"写入同一项目时,请遵循链接程序命令文件内存分配。
    上述理解是否正确?

    谢谢!

    Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接器命令文件在项目的编译/链接步骤中使用。

    目标配置文件用于将调试器连接到目标MCU。

    谢谢,此致,

    Vamsi