This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:F2.8377万S DCSM问题

Guru**** 2473260 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1076561/tms320f28377s-f28377s-dcsm-problem

部件号:TMS320F2.8377万S
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

大家好,

我已将DCSM工具添加到我的项目中,

然后我调整了LINKPOINTERS意外的只读模式,并编译后在该模式下加载。

稍后我再次尝试,但无法加载更多程序,

那么我该如何解决这个问题呢? 仅执行模式导致此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我让Vivek回答您关于需要"等待模式"的问题。

    但是,如果内存读数为"0000",则需要在输入密码后单击"解锁"以解锁设备,才能正确读取内存。 解锁按钮应位于您输入密码的位置。

    在CCS中,您应该能够单击“Unlock (解锁)”,然后检查“Memory (内存)”视图是否已更新以能够读取内存。

    在UniFlash中,您需要将连接模式更改为"保持连接",以便在您尝试解锁设备后不会断开您的Core。 查看选项所在位置的屏幕截图(单击右上角的核心名称以访问选项)。

    请告诉我这是否有效。 如果您在解锁后仍无法读取内存,Vivek可能需要提供更多信息。

    谢谢!

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    因此2000因此我107.6561万我填写2.8377万填写了2.8377万了“402.7253万“CSMPSWDx402.7253万CSMPSWDx”密码,为什么不能读取内存? 或者,如果没有"等待模式"就无法连接?或者当我使用真实密码在等待模式下连接时,为什么只能读取零??[/QUOT]

    要在设定密码后正确读取该值,您需要解锁区域。 在CCS GUI中,您将看到一个CSM解锁图标,您需要在输入正确的密码后单击该图标,如果您在CCS控制台窗口中看到成功消息,则您应该能够读取安全存储器的内容。

    此致,

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刘慧卿

    当我单击"解锁"并使用真实密码时,会出现错误

    然后我关闭了电源并将引导模式更改为“等待模式”,打开到Uniflash,单击以解锁,它工作正常,我可以读取内存或加载新的输出文件...为什么我应该更改为等待模式?  

    我要说的是,当我用真密码填写密码并单击解锁时,它将允许我加载文件或在uniflash上看到内存。但为此,我必须将启动模式更改为等待模式。这对我来说是个问题...我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Singh:

    如果我在"Wait Mode"(等待模式)期间打开MCU电源,我可以执行所有这些操作...这是什么问题? 在不使用等待模式的情况下,如何加载文件或读取内存并填充真实密码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您必须在安全设备上使用“等待模式”,否则您可能无法连接到CCS本身,因为当您连接到CCS时,它将停止CPU,如果CPU在此时间运行安全代码,则不允许连接,因为这将是安全问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。

    这很烦人。最后一个安全 问题“在 CSMPSWD下设定密码”和“在 EXEONLYSECT/RAM下设定EXEONLYSECT/RAM,在 EXEONLYSECT/RAM下设定GRABSECT/RAM”是否足够? 因为现在我只做这两个,如果没有等待模式下的真正密码,我就不能读取或加载任何代码到MCU。