This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:ePWM直流模块配置

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090119/tms320f280049c-epwm-dc-module-configuration

部件号:TMS320F28.0049万C

您好,C2000专家

我正在尝试使用CMMSS快速 实施当前保护。

当我配置ePWM dc模块时,我遇到 了一些关于“ePWM_setDigitalCompareEventSource”库的混淆。

在epwm.h库中, 有关该函数的说明如下。

这是否是"ePWM_DC_EVENT_SOURC_FILT_SIGNAL","ePWM_DC_EVENT_SOURC_ORIG_SIGNAL"之间的错配? 因为它指的是DCEVTFILT是 ePWM_DC_EVENT_SOURCE_ORIG_SIGNAL的来源。但根据我的理解, ePWM_DC_EVENT_SOURCE_ORIG_SIGNAL的来源是来自dcModule的原始符号,特别是 DCxEVTY。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,评论不正确。 ORIG完全不是FILT信号。 我会将其归档以进行修复!