This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8379万D-Q1:TMS320F2.8379万D-Q1需要EMI屏蔽

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1087281/tms320f28379d-q1-need-emi-shielding-for-tms320f28379d-q1

部件号:TMS320F2.8379万D-Q1

大家好,

您能否帮助确认TMS320F2.8379万D-Q1是否需要EMI屏蔽? 是否有降低EMI噪音的指导原则? 谢谢你。

此致,

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2.8379万D器件本身不会释放足够的EMI以引起问题。 现在,如果您以形成良好天线的方式路由轨迹,并在此线路上运行高交换GPIO,那么您肯定会遇到问题。 但我认为这是PCB设计的错误,任何信号或MCU都会出现,即不是C2000器件的特性。

    通常,只要具有良好的接地回路,来自C2000的任何信号都不会出现问题。 如果您设计的是高功率电子设备,特别是高DV/DT信号,那么您需要更加关注系统的EMI辐射。

    互联网上应该有许多资源涵盖电力电子的设计和布局,但C2000器件本身不应是特别关注的问题。

    此致,
    科迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cody:

    获取,感谢您的支持。

    此致,

    Mike