请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F28.0049万C 主题中讨论的其他部件:DRV8320
您好,
我正在使用带有Launchpad 28.0049万C的XLboost drv8320处理SERVO_DRIVE_FACK_f2.8004万x项目(Instaspin,motorControl SDK 4.00)。
我添加了一些自定义CANbus消息来控制电机。 目前,电机开始旋转,加速等
当使用板载调试器运行时,它似乎运行正常,即使在停止调试器并再次恢复后也是如此。
除了通过调试器重新启动微控制器时,我仍然可以听到电动机的声音,但它不会旋转。 我发现pwmISRCount保持0,所以它不会跳到ADC的中断(而mainLoopCount和timerCnt_1ms在增加)。
停止调试器并再次启动它时,电机再次旋转( pwmISRCount 正在增加)。
有什么想法,这里可能会出现什么问题?
巴西,
Ruud
编辑:
CANBus中断仍然工作,Motorvars.faultuse.all中没有故障