This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:具有CAN项目的伺服驱动器,电机在&'重新启动'调试器之后不旋转

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090618/tms320f280049c-servo-drive-with-can-project-motor-not-spinning-after-restart-debugger

部件号:TMS320F28.0049万C
主题中讨论的其他部件:DRV8320

您好,

我正在使用带有Launchpad 28.0049万C的XLboost drv8320处理SERVO_DRIVE_FACK_f2.8004万x项目(Instaspin,motorControl SDK 4.00)。

我添加了一些自定义CANbus消息来控制电机。 目前,电机开始旋转,加速等

当使用板载调试器运行时,它似乎运行正常,即使在停止调试器并再次恢复后也是如此。

除了通过调试器重新启动微控制器时,我仍然可以听到电动机的声音,但它不会旋转。 我发现pwmISRCount保持0,所以它不会跳到ADC的中断(而mainLoopCount和timerCnt_1ms在增加)。

停止调试器并再次启动它时,电机再次旋转( pwmISRCount 正在增加)。

有什么想法,这里可能会出现什么问题?

巴西,

Ruud

编辑:

CANBus中断仍然工作,Motorvars.faultuse.all中没有故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试先单击"CPU Reset"(CPU重置),然后单击"Restart"(重新启动),以确保所有变量和寄存器重置为默认值。