This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0025万C:TMS320F28.0025万C

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090874/tms320f280025c-tms320f280025c

部件号:TMS320F28.0025万C

你(们)好

我想知道如何检查固件大小? 我想控制固件的大小,不要超过62K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果要在CCS中检查应用程序的总代码大小和数据大小,可以参考.map文件。 它提供了代码/数据总大小和模块故障的摘要。

    例如:

    此致,

    Veena