This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:CS2#在引导过程中处理了少量事务之后仍然保持低水平

Guru**** 2796825 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091195/tms320f2812-cs2-stays-low-after-few-transactions-on-booting

部件号:TMS320F2812

TI支持团队,您好!

我们已将 TMS320F2812 RT MCU与外部SRAM和FPGA连接在一起。 FPGA已编程为使用另一 个SAM9G20处理器作为DPRAM工作。

CS0&1#,CS2#,CS7#都从FPGA连接到C2000 RT MCU。

随着引导过程的进行,CS2#在几次事务处理后将进入低状态。 可能的问题是什么?

谢谢。

埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil,

                   我想这个员额与 这个员额有关。 

    您的示意图并未显示F2812和FPGA/SRAM之间的所有连接。 我已向您发送了一份友谊请求,让您无需在论坛上发布即可与我私下分享该示意图。

    对于-XZCS2,数据表显示" XINTF Zone 2 Chip Select。 执行XINTF区域2访问时,XZCS2处于活动状态(低)。' 您的代码是否执行对此区域的任何访问? 这是CS信号被驱动为低电平的唯一方式。