This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:TMS320F2812引脚在复位之外提供脉冲信号

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091191/tms320f2812-tms320f2812-pins-give-pulse-signals-when-out-of-reset

部件号:TMS320F2812

TI支持团队,您好!

我们正在使用 TMS320F2812ZAYA与外部SRAM和编程在FPGA中的DPRAM相连接。

由于我们遇到了一些启动问题,我们探测 了TMS320F2812ZAYA引脚,发现当IC未处于复位状态时,大多数引脚都会发出一些脉冲信号。

为什么会这样? 这是否正常?

谢谢。

埃米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emil,

                   您谈论的是哪些PIN? 您是否有任何可以分享的范围捕获?