This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:在运行时重置EtherCAT IP和PHY

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091201/tms320f28388d-reset-ethercat-ip-and-phy-at-runtime

部件号:TMS320F2.8388万D

您好,champs:

我的客户想知道CPU1是否可以发出命令在运行时重置EtherCAT IP和外部PHY?

我建议他在 寄存器 ESSS_RESET_DEST_CONFIG中设置位CPU_RESET_EN,并使用 SOFTPRES23执行软重置驱动EtherCAT IP和PHY重置,这是正确的方法还是有其他方法来执行此操作?

此致,

卢克