This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28.0049万C:EPWM6和7在F28.0049万C controlCARD中无法正常工作

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091046/tms320f280049c-epwm6-and-7-do-not-function-properly-in-f280049c-controlcard

部件号:TMS320F28.0049万C

您好,社区:

我正在使用 F28.0049万C controlCARD为DC/DC转换器设计控制软件。 我正在使用ePWM模块N°1,2,3,4,5, 6和7。 该代码在同一MCU的launchpad版本中运行良好。 尽管如此,在使用controlCARD时,ePWM 1至5工作正常,但EPWM6和7不生成任何内容(0状态)。

我可以利用你的帮助。

此致,

Elias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何配置PIN的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了问题。 我在PCB布局中犯了一个错误,因此,我使用了其他ePWM模块。

    谢谢!!