This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:重建项目后控制台的问题。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090865/tmdshvmtrpfckit-what-has-been-witten-in-console-after-rebuild-project

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

大家好,这是我重建项目后得到的。 请有人帮助我。

****配置F2803x_RAM的纯净构建,用于项目HVACI_Scalar ****

"C:\\ti\\ccs1040\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k clean

DEL /F“hvACI_scalar.out”
DEL /F "DLOG4CHC.obj""DSP2803x_GlobalVariableDefs.obj""DSP2803x_usDelay.obj""HVACI_Scalar-DevInit_F2803x.obj""HVACI_Scalar.obj"
DEL /F "DSP2803x_GlobalVariableDefs.d" HVACI_Scalar-DevInit_F2803x.d" HVACI_Scalar.d"
DEL /F "DLOG4CHC.d""DSP2803x_usDelay.d"
找不到C:\ti\controlSUITE\development _kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v 2.0 \HVACI_Scalar\F2803x_RAM\DLOG4CHC.d
已完成清洁

****构建已完成****

****为项目HVACI_scalar构建配置F2803x_RAM ****

"C:\\ti\\ccs1040\\cs\\utils\\bin\\gmake "-k all

正在构建文件:"../DLOG4CHC.ASM"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs1040/tools/compiler/ti-CGT-C2000_SITE_SUITX.5.LTS/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 20.22000 20.2 -v28 -ml -g --include_path="C:20.2~4.0 2.0 /ti/ccssmats/tools/compiler/ti-cscv/compiler/sgit_SUIT_SUTI_SUIT.5.5.5/include/path="include_path/scbs/sp3x/controlbs/splipt_c_c/spks/f3x/ipt/dipt/ft/ft/ft/ft/f3x/ips/ipt/fips/ipt/ft/comput/ft/fips/ipt/ft/fcpips/ips/ipt/f3x/ipt/fcpips/ipt_c_c_c_c_c/sdcput/f3x/ipt/fcput/fcpips/f3x/ipt/fcpipt/ips/f3c/ipt/fcpips/ipt/fcpipt/fcpipt/fcp/
完成的建筑:"../DLOG4CHC.ASM"

生成文件:"../DSP2803x_usDelay.ASM"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs1040/tools/compiler/ti-CGT-C2000_SITE_SUITX.5.LTS/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 20.22000 20.2 -v28 -ml -g --include_path="C:20.2~4.0 2.0 /ti/ccssmats/tools/compiler/ti-cscv/compiler/sgit_SUIT_SUTI_SUIT.5.5.5/include/path="include_path/scbs/sp3x/controlbs/splipt_c_c/spks/f3x/ipt/dipt/ft/ft/ft/ft/f3x/ips/ipt/fips/ipt/ft/comput/ft/fips/ipt/ft/fcpips/ips/ipt/f3x/ipt/fcpips/ipt_c_c_c_c_c/sdcput/f3x/ipt/fcput/fcpips/f3x/ipt/fcpipt/ips/f3c/ipt/fcpips/ipt/fcpipt/fcpipt/fcp/
已完成构建:"../DSP2803x_usDelay.ASM"

gmake:***无规则生成目标'C:/ti/controlSUITE2_DMC Rev/DEVICE_SUPPORT/F2803x/v122/DSP2803x_headers/source/DSP2803x GlobalVariableDefs.c'2803 GlobalVariableDefs.c',2803,'D_2803x_GlobalableDefs.obj'需要。

生成文件:"../HVACI_Scalar-DevInit_F2803x.c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs1040/tools/compiler/ti-CGT-C2000_SITE_SUITX.5.LTS/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 20.22000 20.2 -v28 -ml -g --include_path="C:20.2~4.0 2.0 /ti/ccssmats/tools/compiler/ti-cscv/compiler/sgit_SUIT_SUTI_SUIT.5.5.5/include/path="include_path/scbs/sp3x/controlbs/splipt_c_c/spks/f3x/ipt/dipt/ft/ft/ft/ft/f3x/ips/ipt/fips/ipt/ft/comput/ft/fips/ipt/ft/fcpips/ips/ipt/f3x/ipt/fcpips/ipt_c_c_c_c_c/sdcput/f3x/ipt/fcput/fcpips/f3x/ipt/fcpipt/ips/f3c/ipt/fcpips/ipt/fcpipt/fcpipt/fcp/
已完成构建:"../HVACI_scalar-DevInit_F2803x.c"

生成文件:"../HVACI_scalar.c"
调用:C2000编译器
c:/ti/ccs1040/tools/compiler/ti-CGT-C2000_SITE_SUITX.5.LTS/bin/cl2000"<xmt-block0>2000 20.22000 20.2 -v28 -ml -g --include_path="C:20.2~4.0 2.0 /ti/ccssmats/tools/compiler/ti-cscv/compiler/sgit_SUIT_SUTI_SUIT.5.5.5/include/path="include_path/scbs/sp3x/controlbs/splipt_c_c/spks/f3x/ipt/dipt/ft/ft/ft/ft/f3x/ips/ipt/fips/ipt/ft/comput/ft/fips/ipt/ft/fcpips/ips/ipt/f3x/ipt/fcpips/ipt_c_c_c_c_c/sdcput/f3x/ipt/fcput/fcpips/f3x/ipt/fcpipt/ips/f3c/ipt/fcpips/ipt/fcpipt/fcpipt/fcp/
已完成构建:"../HVACI_scalar.c"

gmake:***没有规则使目标'C:/ti/controlSUITE2_DMC Rev/DEVICE_SUPPORT/F2803x/v122/DSP2803x_headers/cmd/DSP2803x_Headers_nonBIOS.cmd'成为2803成为'HVACI_scalar.out2803'HVACI_scalar.out所需的目标。
gmake:***没有生成目标'C:/ti/controlSUITE2_DMC Rev/libs/maturity/IQmath/v15c/lib/IQmath.lib'的规则,HVACI_scalar.out需要该目标。
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。

****构建已完成****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然后单击“调试”按钮,错误出现在下图中。

    我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些文件位置似乎不正确。 我可以在某些地方看到它的说法

    "C:/ti/controlSUITE2_DMC Rev/DEVICE_SUPPORT/.... etc.."

    而在其他地方,则是这样说的

    "C:/ti/controlSUITE/DEVICE_SUPPORT/...等.."

    对于报告错误的文件(如DSP2803x_GlobalVariableDefs.c和IQmatx.lib),请在CCS中打开文件属性并更正其位置。 您可能还需要更正项目属性中#include搜索路径和链接器搜索路径中的某些路径。

    Whitney