This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:编程F2407A时遇到困难

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1079745/tms320lf2407a-difficulties-in-programming-f2407a

部件号:TMS320LF2407A

尊敬的先生:

我是ECA机器人质量部门的一员

我要再谈这个问题。 我们仍然面临着同样的问题。 以前线程的数据仍然相同,我在此提供所需的TI视频来说明这种情况。

请在下面找到一个安全链接以下载它(需要密码):

https://pacdrive.pacwan.net/owncloud/index.php/s/dW7wBmbfMdt5CYt/authenticate

您能告诉我如何将密码私下发送给您吗?

感谢你的帮助。

Pierre DAUVILAIRE

质量协调员

ECA机器人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

      我将向您发送一份友谊请求。 请接受密码,然后您可以将密码秘密发送给我。 另一个原因是,这一问题是在2020年7月17日首次报告的。 2021年1月22日,另有一个(新)帖子。 不幸的是,在我要求提供资料之前,这些员额在没有解决办法的情况下被放弃。 2020年编程失败的设备发生了什么变化? 您是否成功地对它们编程? 或者,您是否因为无法确定问题的根本原因而不得不放弃这些问题? 当然,根本原因可能是DSP损坏或损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh,

    谢谢,我将密码私下发给了您。

    自从上一个帖子发布以来,我们通过在卡上制造组件之前添加DSP测试协议来保护我们的产品和流程。

    通过此协议,我们消除了制造过程中出现的所有潜在因素。

    此操作会导致丢弃超过50 % SCDp的数据。 我们正在储存不符合要求的数量。

    我们分享的2个视频和日志来自DSP测试协议。

    我们可以看到,独特的不稳定因素是DSP。  我们希望您能支持调查根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

      查看您的日志后,很明显,主机已成功传输清除和擦除算法(因此串行通信没有问题)并成功执行清除算法,但执行擦除算法失败。  

    1. 观看视频,您的主板似乎没有JTAG连接器。 您是否有带JTAG连接器的插座板? 如果是,您可以尝试使用3.3 的闪存插件对出现故障的设备进行编程吗?  
    2. 您是否有3.3 的工作副本? 如果是,您能否转储故障设备的闪存内容并将其发送给我?
    3. 您能否将4台故障设备发送给我们进行分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hareesh,

    1.我们不需要JTAG TI编程器,我们无法尝试使用3.3 的闪存插件对出现故障的器件进行编程

    2.我们没有3.3。

    3.是的,您能提供给我联系方式和地址吗?

    您是否可以通过3.3 对出现故障的设备进行编程并将其发回给我们? 如果它解决了问题,我们将投资于TI编程器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    皮埃尔

       现在几乎不支持此设备。 与此产品配合使用的唯一JTAG调试探头类是XDS510PP+和XDS510USB。 这两家公司均由Spectrum Digital制造,该公司已停止营业。 但是,您可以在eBay上购买此仿真器。 即使您设法购买了3.3 ,也需要从TI购买许可证。 它不是免费的。 另请注意,XDS510PP+需要一个并行端口,几年前从PC上消失了。 您可以使用USB并行端口适配器,但我不确定它是否可以与CCS无缝配合使用。  

    此设备的整个工具链现已过时,支持非常有限(主要通过e2e)。 这两个第三方具有LF240xA器件的编程解决方案:

    https://www.elprotronic.com/collections/c2000

    https://www.codeskin.com/programr

    您可能会发现以下帖子信息丰富:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/795141?CCS-TMS320LF2407A-Read-flash-contents</s>79.5141万 2407  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/536017</s>53.6017万    

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/667445?dms-320lf2407apgea-Read-Copy-Firmware</s>66.7445万 2407  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Hareesh,我对您的帖子感到困惑。  您说CCLF247A是一个付费许可证,但TI最近在这个论坛上通知我,唯一可用的下载是3.3 的白金版,它已删除了对3.3 LF2407A的支持。  

    请您澄清一下情况吗?  我们拥有使用TMS320LF2407A的支持系统,并且我们需要一种获取和安装支持TMS320LF2407A的CCS版本3.3 的方法。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您4.0432万您说40.4362万说CCon 3.3 是一个付费许可证,但TI最近通知您,TMS320.0724万A论坛已取消了对3.3 的白金版的支持。  [/引述]

    只有用于F24x的CCS 3.3 需要付费许可证。 这就是我们从最新的公开发布的CCS 3.3 映像中删除F24x支持的原因。 我们可以在不使用F24x的情况下公开发布CCS 3.3 版本,并让客户免费下载,因为不需要许可证。

    如果您需要用于F24x的CCS 3.3 ,则有一个特殊的CCS 3.3 图像。 此许可证只能在请求时提供,并且需要付费许可证。 如果您拥有付费许可证,请告诉我,我可以为您安排下载方式。

    谢谢

    KI