This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8388万D:具有Connectivity Manager支持的TMS320F2.8388万D USB启动加载器

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090857/tms320f28388d-tms320f28388d-usb-boot-loader-with-connectivity-manager-support

部件号:TMS320F2.8388万D

尊敬的TI社区:  

我们将在 新产品中使用F2.8388万D/F28388S,2.8388万,但是,我们最大的担心是,如果支持带USB的DFU,那么F2.8388万D 是否还能以某种方式刷新CM部件? 我在论坛上看到的关于此问题的信息很少,但我迷路了,并得到了CM在启动加载程序中尚不受支持的印象...

我知道USB DFU可用于F2.8379万D设备,但由于该设备没有CM,我的假设可能需要更改很多才能涵盖USB启动加载器中的CM支持? 对吧?

正如您所知,对于现场应用,使用最低要求的工具升级固件非常关键,除了仅连接到F2.8388万D上的本机USB之外,还有什么更好的...  

我热切期待您的宝贵意见。

John