This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8027万:IQMath问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1083417/tms320f28027-iqmath-issue

部件号:TMS320F2.8027万
线程中讨论的其他部件:TMS320F2.8021万

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

iqtmp =_IQ (spwmiqvar.spwm_cnt)+_IQ (SIM_B);

spwmiqvar.sinvale =_IQsin (spwmiqvar.sina);

spwmiqvar.sib =_IQpumpy (spwmiqvar.m_factor,spwmiqvar.sinvale);

spwm_value=1000+1000*_IQtoF(swmiqvar.sinb);</s>1000

这些IQ操作导致printf没有输出,而main函数的while功能没有执行,并且程序非常缓慢。 但是,如果对上述两个语句中的任何一个进行注释,则可以正确执行。 是否因为IQ执行耗时并导致中断溢出? spwmiqvar.spwm_cnt是uint16_t类型数据,其他是小数。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否分享printf的名称以及ISR正在执行的具体操作? 这四个语句的时钟周期应小于90。 此窗口对于程序的其余部分是否过大?  

    -尚塔努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shantanu,

    感谢你的帮助。

    当然 ,printf在while循环中,ISR用于计算SPWM的值。

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    快速更新:  

     有IQ问题的代码如下所示:

    https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/56/2.8027万IQTest2.rar

    还有一个问题:使用Burner Downloader时,发现下载速度很慢,并出现以下错误:

    C28xx:闪存操作期间发生错误:执行FlashAPIInterface2802xV2_00.out时等待目标停止超时

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我获得带宽时,会尽快检查并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    谢谢,期待结果。

    此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Shantanu,

    请问有什么新的事情吗?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请问哪里可以找到 TMS320F2.8021万和 TMS320F2.8027万的特定应用示例? 关于IQ数据是否有任何更新?

    谢谢,此致,

    樱桃