This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSDOCK2.8379万D:TMDSDOCK2.8379万D示例代码

Guru**** 2885250 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1091873/tmdsdock28379d-tmdsdock28379d-sample-code

部件号:TMDSDOCK2.8379万D
主题中讨论的其他部件: C2000WARE

大家好,

请您帮助我们的客户。 以下是他们的关注。

我有一个与TMDSDOCK2.8379万D软件相关的问题。

我想知道是否有任何代码可用于这些控制器,我可以使用这些代码来生成ePWM信号,该信号将同步第二个控制器的ePWM。

这样两个控制器在大致相同的时钟周期上产生ePWM信号。

我希望一个控制器生成一个ePWM,该ePWM可用于同步辅助控制器的ePWM信号。 换句话说,我希望两个控制器生成多个ePWM信号,它们之间的延迟很短,我理解这种同步必须通过ePWMSYNCI/O来完成

我还有一个快速的问题,就是ePWMSYNC是否与ePWM4A相同,或者它是否是特定信号。

此致,

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    我们没有现成的示例来展示两台设备之间的同步。 但是,正如客户所指出的,一种简单的方法是使用ePWMSYNCO。

    配置过程是从所需的ePWM模块生成SyncOut信号,并通过XBAR将其路由到GPIO引脚。

    GPIO引脚可从外部连接到第二个器件的GPIO,并作为EPWMSYNCIN信号插入。

    我们有一个C2000Ware_XX/driverlib/f2837xd/CPU1/examples/ePWM -2837 - ePWM_ex3_synchronization的示例供参考

    我109.1873万我遇到2.8379万遇到的2.8379万的另一个快速问题是ePWMSY4A是否与PWeMa相同,或者如果是它的特定信号的话。

    我不清楚这个问题。

    根据我对这个问题的理解,ePWM4A是EPWM4模块的一个单独输出,它为您提供实际的PWM信号,而EPWMSYNC是用于同步PWM的同步信号。

    谢谢!

    Aditya