This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:CCS V10中的警告。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1090862/tmdshvmtrpfckit-warning-in-ccs-v10

部件号:TMDSHVMTRPFCKIT

此警告的含义是什么? 是否有我尚未安装的软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在最新的CCS /编译器上运行较旧的项目时,可能会生成此警告。 大多数情况下,项目都应正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么,我需要更改项目吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要.....如果您有兴趣了解CCS的更多信息,请浏览TI.com上提供的材料

    https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#support-training

    您能否解释一下您尝试使用套件开发什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,首先,这是我学位的最后一年项目。 我的最后一年项目是控制3相电动机感应电动机(0.75kW)。 因此,我的主管要求我使用套件。 所以,我想使用标量V/F 控制方法。  

    我现在拥有的是。

    硬件
    - 0.75 kW 3相感应电机。
    -TMDSHVMTRPFCKIT。
    -Piccolo F2.8035万控制卡。

    软件已安装
    - Code Composer Studio v10 (我尝试过v5,v6和v8);所有这些都停留在同一步中。 (这就是我以前问过的所有错误)。
    -controlSUITE

    我从实验室借用的套件附带一个USB驱动器,其中包含。

    在docs文件中包含  


    您能否指导我如何使用此工具包完成我的项目? 非常感谢。 这对我来说真的很重要。 谢谢你。