请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMDSHVMTRPFCKIT 
此警告的含义是什么? 是否有我尚未安装的软件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

此警告的含义是什么? 是否有我尚未安装的软件?
不需要.....如果您有兴趣了解CCS的更多信息,请浏览TI.com上提供的材料
https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO#support-training
您能否解释一下您尝试使用套件开发什么?
好的,首先,这是我学位的最后一年项目。 我的最后一年项目是控制3相电动机感应电动机(0.75kW)。 因此,我的主管要求我使用套件。 所以,我想使用标量V/F 控制方法。
我现在拥有的是。
硬件
- 0.75 kW 3相感应电机。
-TMDSHVMTRPFCKIT。
-Piccolo F2.8035万控制卡。
软件已安装
- Code Composer Studio v10 (我尝试过v5,v6和v8);所有这些都停留在同一步中。 (这就是我以前问过的所有错误)。
-controlSUITE
我从实验室借用的套件附带一个USB驱动器,其中包含。 
在docs文件中包含

您能否指导我如何使用此工具包完成我的项目? 非常感谢。 这对我来说真的很重要。 谢谢你。