This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:Piccolo TMS320F2.8069万隔离controlCARD的原理图和布局文件

Guru**** 2538530 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576226/tms320f28069-schematics-and-layout-files-for-piccolo-tms320f28069-isolated-controlcard

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件: controlSUITETMDSCNCD2.8069万ISO

尊敬的先生或女士:

对于项目,我们使用Piccolo TMS320F2.8069万隔离controlCARD。 对于原型的修订,我们现在希望对controlCARD的设计进行一些小的更改,因此希望根据原始设计制作我们自己的卡。 我知道,控制套件中提供了光绘和Orcad原理图文件。 为了快速访问OrCAD布局文件,这将非常有帮助。 这是否可能?

此致,

弗洛里安水手队

11/15/17[LE]>编辑为解除锁定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Florian:

    以上controlCARD的.PCB文件是使用Mentor Pads创建的。 您可以使用PADS Layout Viewer (PADS布局查看器)打开文件。 我不确定是否有相同版本的OrCAD。

    此致,
    Gautam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Gautam:

    感谢您的快速回复。 您是否已添加文件? 我看不到。 实际上,我们使用的是Altium Designer。 我会弄清楚是否有合适的导入功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Florian Reiners 说:
    您是否已添加文件?[/QUOT]

    您可以在此处找到.PCB文件:C:\ti\controlSUITE\DEPEND_KITS\~controlCARDs\TMDSNCD2.8069万ISO_v1_1\R0_4

    Florian Reiners 说:
    我将确定是否有合适的导入功能。[/QUOT]

    是的,如果可能。

    此致,

    Gautam

    [11/15/17[LE]>编辑以解锁]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    11/15/17[LE]>已解锁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Leonard。

    Florian,

    如Gautam所述,布局文件是在Mentor Pads中创建的。 这意味着它不能在Altium本地打开。 但是,Altium为此目的提供了一个进口商。 请参阅Altium支持站点techdocs.altium.com/.../Moving上的链接,从Pads Logic和PADS Layout访问Altium Designer

    我希望这能让您开始。

    谢谢!
    标记