This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 安装通用GUI下载过程

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, INSTASPINUNIVERSALGUI, CONTROLSUITE, DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/571986/instaspin-universal-gui-downloading-process

主题中讨论的其他部件:MOTORWAREINSTASPINUNIVERSALGUIcontrolSUITEDRV8301

问候,

我在查看下载时在Windows屏幕上收到一个错误"无法验证此程序的发布者",我不知道如何解决此问题。 我尝试了多台计算机,结果相同,但mu imac确实能正常工作。 但是,当我尝试将下载的文件移动到我的PC时,我收到一条新的错误消息,指出它与我的机器不兼容。 我有一个64位windows-7框。 非常令人沮丧,而且花费了太多的时间来尝试这样做。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅QSG_GUI_UNIVERSAL.pdf,
    1.安装5.5 或更高版本
    2.在默认目录中安装GUI编写器,将编译的MotorWare项目目标输出文件(.out)重命名为appProgram.out,然后将文件复制到相应的webapp文件夹。
    3.有关兼容性的更多问题,请访问 processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer 以获取更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robert,
    我已将此标记给GUI Composer团队,以查看他们是否能提供帮助
    我从未在Windows 7机器上看到过此错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    instspin安装程序未签名,但运行时将弹出您提到的对话框(是否允许来自未知发布者的此应用程序对此PC进行更改?)。 弹出窗口中有Yes No (是否)按钮。 单击Yes (是)可让安装程序继续。 您是否有“是,否”按钮? 如果不是,那么这可能是您公司以前没有遇到过的IT策略。 您能否告诉我们是否是这样?

    谢谢!
    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    我不记得在我的家庭PC或公司PC上有任何问题。 我单击下载按钮,然后它开始将文件下载到临时下载目录。 我可以观看下载进度,最后我得到一个带有X的Red Shield,表示软件的发布者未知。 我看到了该文件,但没有扩展名,因此我无法对其执行任何操作(Windows不知道使用什么SW工具)。

     我公司的另一位工程师 使用了他的家用计算机,遇到了与我相同的问题,但通过删除Microsoft目录中的一个C++文件和其他一些技巧,我无法解决这些问题! 他给了我一个.exe的副本,我可以加载它。 我也必须删除某个C++文件才能使其正常工作。

    正如我之前所说的,这不应该是如此困难,因为CCS或Motorware是压缩的,所以我下载它们没有问题。 是否可以对GUI执行此操作,也许可以降低下载过程对计算机配置,公司安全策略和基本Internet安全设置的影响?

    感谢 您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:  

    我最初误解了问题所在。 我认为问题在于运行可执行文件进行安装。 我认为您可以使用imac解决下载问题。 我会很快给您发送一个链接,希望您可以尝试一下。 它已对可执行文件进行了签名,因此它应该会使您通过下载阶段。 如果我们确认它工作正常,我将与团队合作更新定期下载。  

    您使用哪种浏览器下载InstaSPIN?

    谢谢!
    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    我正在使用Internet Explorer 11

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:

    您能否尝试以下链接以查看是否适合您? 如果可以,我将在常规下载位置更新它。

    InstaSpin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    下载正常,没有错误。 但是,我无法打开它,因为它不是.exe,我的计算机询问使用什么程序来打开此文件。 文件下载为instaspinuniversalguI_V105_s

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robert:
    您应该只需添加.exe扩展名即可运行安装程序。 我还将努力了解我们是否可以以不同的方式包装内容,以避免这种扩展被删除的问题。

    马丁
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    这确实有效,删除了_s并附加了.exe。 它确实安装了所有组件,但GUI Composer不显示在CCS6的“查看”菜单下。 有什么建议?

    我确实安装了D:/ti版本C:/ti中的所有内容,不确定这是否重要。 所有内容都在D,Motorware,controlSUITE,6.2 和GUI Composer文件夹中。

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert:  

    这是独立于CCS运行的独立应用程序。 您需要双击位于 “D:\ti\guicomposer\webapps\InstaSPIN_F2806xM_universal\InstaSPIN_universal.exe”文件夹中的instaSpin可执行文件。 您可能需要使用与您的设备相匹配的“InstaSPIN_F2806xM_UNIVERSAL”文件夹。  

    马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    评估InstaSPIN项目时,为什么GUI快速入门指南建议在CCS内运行GUI Composer Universal? 这似乎不起作用。

     

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有些人(包括ME)在CCS内运行GUI非常有用,因为如果您按照实验操作,则使用CCS并对项目进行更改。 我发现GUI对于查看单个窗格上的所有信息和使用变量表达式非常有用。  在GUI中使用它可以避免每次更改二进制文件时都需要重新启动GUI。

    虽然我还没有尝试CCSv7,但它一直对我有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    我也想在CCS中使用它,但由于某种原因,它对我不起作用。 我现在正在运行CCS 6.2 ,GUI编辑器不会出现在“视图”菜单下,如GUI快速入门中所述。 我在CCS之外使用它,但想在CCS中使用它。 您是否知道为什么这不起作用?
    谢谢!
    Rob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从View --> CCS App Center安装GUI Composer
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有通用GUI。

     

    没关系,我重新安装了所有内容,现在GUI按原样显示在"查看"菜单下。

     

    谢谢!

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计们,我遇到了同样的问题,重新安装所有设备不是问题的答案。这需要几个小时的时间,为什么不存在?

    我安装了最新的GUI编写器,webapps文件夹下没有任何内容,因此没有任何内容可按文档中的说明运行...

    CCS 6.2 可以正常运行和编译,因此不是问题...

    是否 有一些程序或文档解释了所有这些内容如何相互关联,以及什么取决于什么?

    尝试使用2.8054万 m 卡获得DRV8301修订版D,以运行通用gius。 这是否可行? 如果是,请告诉我如何操作。

    套件没有附带.out文件或任何引用此特定卡的内容...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken
    首先,54M不随DRV8301 EVM提供,因此它本身不是一个“套件”,但可以正常工作。
    如果安装了MotorWare,请运行MotorWare.exe并查看与controlCARD和逆变器相关的所有资源。

    对于GUI Composer,您是否将其添加为CCS中的应用程序?

    完成后,您必须压缩INSTANSPINUNIVERSALGUI webapp文件夹并将其导入到GUI Composer中。

    您可以在“GUI Quick Start Guide”(GUI快速入门指南)中阅读有关此内容的信息,该指南位于“LaunchPad Resources”(启动板资源)下,或者直接位于以下位置:
    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\guis\universal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris,

    是的,我完全知道这张控制卡没有与其关联的'套件',早已过去了。

    我可以编译一些实验,并在卡/驱动程序上运行这些实验。 有些实验无法编译,但这是一个单独的问题。

    我按照马丁的建议安装了持续的GUI编写器。  这里没有.exes可以运行,所以这让我感到困惑。 exe是否只是启动此“Java应用程序”的某种包装程序?

    我将应用程序添加到CCS 6.2 ,视图显示GUI撰写器。

    如果我尝试运行Unversal GUI V105安装程序以解压webapps文件夹, 它似乎想要覆盖已经安装的GUI编写器版本,我认为该版本是较新的版本?

    那么当我无法访问通用GUI webapp文件夹时,如何将其压缩... 这2个版本的GUI cpmoser ANR是否不兼容,驱动器上一次只能存在1个版本?

    我知道我需要在webapps中有一个.CCXML文件来使其工作,我知道我也需要重命名.out文件..但其他一些简单的东西,你们假设这里没有

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在此处看不到包括.exe在内的内容?
    C:\ti\guicomposer \webapps\InstaSPIN_F2805xM_UNIVERSAL

    "如果我尝试运行Unversal GUI V105安装程序以解压webapps文件夹,它似乎想要覆盖已经安装的GUI编写器版本,我认为该版本是较新的版本?"
    那么您该怎么做,停止安装? 您可以继续并安装。

    "我知道我需要在Web应用程序中使用.CCXML文件才能使其正常工作,我知道我还需要重命名.out文件。"
    Web应用程序中不需要.CCXML文件。 使用CCS时不需要重命名.out。 如果使用独立的GUI,则只能重命名.out (意味着运行InstaSPIN_universal.exe,它从同一文件夹中加载appProgram.out)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,此文件夹和内容不像我之前说的那样存在。
    我再次启动了通用安装,我怀疑它会使之前的安装彻底消失,Martin说这解决了其他几个问题。
    下面是我之前安装的内容

    processors.wiki.ti.com/.../Category:GUI_Composer

    因此,在我看来,这两个安装程序不够智能,无法知道安装了较新的版本,您只需将其放在webapps文件夹中即可。
    我看不出为什么这两种都不能共存。 这是相当不错的回复,不要想....

    在.out和CCXML文件中获得。

    安装完成后,我现在看到文件夹和.exes
    创建了一个.zip的webapps文件夹..

    那么如何将这些导入到CCS中呢? 正在使用文件/导入...什么筛选器类型。或其他方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我同意安装的不兼容性是非常荒谬的

    "那么,我如何将这些导入到CCS中? 正在使用文件/导入...什么筛选器类型。或其他方法。"
    导入项目
    浏览到您刚才制作的.zip文件

    这位于qsg_gui_universal.pdf的第13页