This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8377万S:与&'InitPieCtrl();'和&'InitPieVectorTable();'相关的错误;

Guru**** 2578665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/574891/ccs-tms320f28377s-error-related-with-initpiectrl-and-initpievecttable

部件号:TMS320F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用CCS v 7.0 .0。


如果我使用了'InitPieCtrl();'和'InitPieVectorTable();'函数。

CCS发生错误。


错误:


C28xx_CPU1:GEL:加载文件时遇到问题:C:\Users\Hjh\Workspace_v7\F2837xS_1\Debug\F2837xS_1.out无法2837无法打开文件


请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我猜您的项目编译不正确,因此没有生成.out。 生成项目时,是否从编译器或链接器收到任何错误消息?

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说明 资源 路径 位置 类型
    #1.001万链接期间发生错误;"F2837xS_1.out未构建 F2837xS_1 C/C++问题
    <ahref="processors.wiki.ti.com/.../1.0234万">
    #1.0234万-D</A>未解析的符号仍然 存在F2837xS_1 C/C++问题
    gmake:***[All]错误2 F2837xS_1 C/C++问题
    gmake [1]:***[F2837xS_1.OUT ]错误1 F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCA_EVT_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCA1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCA2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCA3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_ADCA4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCB_EVT_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCB1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCB2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCB3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_ADCB4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCC_EVT_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCC1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCC2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCC3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_ADCC4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCD_EVT_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCD1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCD2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ADCD3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_ADCD4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_AUX_PLL_SLIN_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CANA0_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CANA1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CANB0_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_CANB1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA_OVERFLOW _ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA_underflow_isr,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_CLA1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA1_2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA1_3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_CLA1_4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA1_5_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA1_6_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA1_7_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_CLA1_8_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_datalog_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_DMA_CH1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_DMA_CH2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_DMA_CH3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_DMA_CH4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_DMA_CH5_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_DMA_CH6_ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ECAP1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ECAP2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ECAP3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_ECAP4_ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ECAP5_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_ECAP6_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EMIF_ERROR_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EMA_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM1_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM10 _ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM10_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM11_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM11_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM12_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM12_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM2_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_EPWM3_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM4_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM5_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM5_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM6_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM6_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM7_ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM7_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM8_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM8_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM9_ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EPWM9_TZ_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EQEP1_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_EQEP2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_EQEP3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解决的符号_FLASH_correctable_error_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_FPU_OVERFLOW _ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_FPU_underflow_isr,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_I2CA_FIFO_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_I2CA_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_I2CB_FIFO_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_I2CB_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_illegal _isr,首先引用在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中
    未解析的符号_IPC0_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_IPC1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_IPC2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_IPC3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_MCBSPA_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_MCBSPA_TX_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_MCBSPB_RX_ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_MCBSPB_TX_ISR,最初引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解决的符号_NMI_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_pie_reserved_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_RAM_ACCESS_INVACTION_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_RAM_Correctable_error_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_RTOS_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCIA_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCIA_TX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCIB_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCIB_TX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCIC_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCIC_TX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCID_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SCID_TX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SD1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SD2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SPIA_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SPIA_TX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SPIB_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SPIB_TX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_spic_RX_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_spic_tx_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_SYS_PLL_SLIN_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_TIMER0_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_Timer1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_TIMER2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_UPPA_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USBA_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_User1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER10_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER11_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER12_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_User2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_User3_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_User4_isr,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER5_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER6_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER7_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER8_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_USER9_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_VCU_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_WAKE_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_XINT1_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_XINT2_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_XINT3_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用
    未解析的符号_XINT4_ISR,首先引用于./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题
    未解析的符号_XINT5_ISR,首先在./F2837xS_PieVect.obj F2837xS_1 C/C++问题中引用



    以上错误信息已提供给我。
    在我添加了'F2837xS_PIECTRL.c'和'F2837xS_PieVect.c'文件之后。
    请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    说明 资源 路径 位置 类型
    #1.0063万-D指定的"_c_int00"以外的入口点符号:"code_start" F2837xS_1 C/C++问题
    #1.021万-D创建默认大小为0x400的".stack"部分;使用-stack选项更改默认大小 F2837xS_1 C/C++问题

    以上信息为'WARNING'(警告)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我解决了。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,H-San,

    我的项目遇到类似错误。
    能否解释一下如何解决?

    最佳,
    Takano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您在解决错误时仍然遇到问题,请继续在论坛上创建包含详细信息的新主题,我们将指派某人来帮助您。

    Whitney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Whitney-San,

    谢谢你的善意,我现在解决了。

    最佳,

    Takano