This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:如何将开发的代码转换为可用代码?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573358/tms320f28069-how-to-convert-developed-code-to-usable-code

部件号:TMS320F2.8069万
主题:PowerSuite中讨论的其他部件

我有一个新手问题。 在PowerSuite中为降压转换器开发完软件后,我需要做什么才能在实际应用中使用该代码?

谢谢!

卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡盘,

    1.如果你有BoosterPack,第一件事就是在该BoosterPack上运行代码。
    2.如果这是一个自定义功率级,则您需要逐步浏览自适应解决方案的用户指南(在您的情况下将是降压BoosterPack),遵循增量步骤,如开环检查, 等等。如果功率级别非常不同,您可能需要对UG值进行一些假设,因为UG是指BoosterPack (即TI板)上的功率级别。

    -Manish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想按"问题已回答"按钮,但找不到。 无论如何,感谢您的回复。