This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCStudio-C2000与普通7.0 的任何优势?

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/573496/ccs-tms320f28335-any-advantage-of-ccstudio-c2000-than-normal-ccsv7-0

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的各位

我们正在将TMS320ls2.8335万用于一个小型项目。 我们3.3 以前在F2.8335万和ccs6中使用了ccsTMS570来开发项目。

显然,ccs6比ccsC2000要好得多3.3 ,因此我们决定放弃ccsC2000 3.3 ,因此我们打算使用最新的7.0 ,直到今天,我发现一个CCS-C2000看起来与C2000类似。

我想知道7.0 和CCS-C2000之间的区别。

此致

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    cc Liu 说:
    我想知道7.0 和CCS-C2000之间的区别。

    没有不同的CCS-C2000 IDE。 CCS v7是最新版本,无需许可!

    对于不同的CCS版本,请访问:

    此致,

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的高塔姆
    感谢您的回复。
    Leo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎Leo!

    祝好好运,祝好!
    Gautam