请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320F2.8075万 工具/软件:Starterware
团队,
来自我们的客户:
我对F2.8075万 PWM有一些技术问题。 可以帮帮我吗?
- 我正在使用跳闸区域模块进行保护。 但我需要在运行中的故障条件下更改PWM输出操作。 要配置的寄存器为EPwmXRegs.TZCTL.bit.TZA。 我们是否具有此寄存器的阴影寄存器,因为在正常条件下有PWM输出操作配置的阴影寄存器。
- 由于此寄存器受EALLOW保护,因此在动态中更改此寄存器的值是否有任何问题?
Ty,
CY