This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8069万:在采样之间进入休眠模式(采样率为16KHz)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/576611/tms320f28069-going-into-sleep-mode-in-between-samples-sample-rate-of-16khz

部件号:TMS320F2.8069万
主题:controlSUITE中讨论的其他部件

您好! 所以我正在做一个项目,在这个项目中,我处理一个32个样本块的信号。 所以我用一个中断的方法来提取我的样本当我有32个样本时我在后台处理它 背景计算(包括被采样过程中断的计算)所需的时间为采集32个样本所需的40 60 %。 我想做的是在我不执行任何后台任务的情况下将处理器置于睡眠状态,但仍能及时唤醒,以便在正确的时间进行采样,然后返回睡眠状态。 这是否可行?如果可能,是否需要额外的外部硬件才能唤醒? 我可以将其置于任何睡眠模式,因为任何人都应该大大减少我的电流消耗。

感谢您的任何意见!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gregory

    什么会触发您的样品? 和ePWM中断? ADC中断? 查看空闲模式。 这将停止CPU,直到触发任何已配置的中断。 当CPU处于空闲模式时,任何活动的外围设备都将继续运行。 它是LPM的干扰最少的模式。

    待机和停止模式对正在运行的系统具有更大的破坏性。 CLKIN和SYSCLKOUT将停止,这意味着CPU和任何正在运行的外设也将停止。 在这些模式下,系统应准备通过停止任何活动控制和其他外围设备活动来进入LPM。  

    在待机模式下,OSCCLK仍将运行,因此设备可以被WD中断唤醒。 此外,还可以配置GPIO来唤醒设备。

    在HALT模式下,最低功耗模式OSCCLK,CLKIN和SYSCLKOUT将停止。唤醒设备的唯一方法是通过外部GPIO信号,看门狗或XRSn重置。

    唤醒计时在数据表(SPRS698)中的6.9 .15.1 .4低功耗模式唤醒计时中进行了说明。 这也是一个值得注意的问题,如果从LPM唤醒需要很长时间,那么您可能会错过采样窗口。

    我可能会推荐闲置模式,但您可以研究每种模式并自行评估。 在controlSUITE中,每种模式都有示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    现在我们正在使用内部计时器2,因为我相信这是计时器的最高优先级。使用PWM中断会更好吗? 我从未使用过PWM中断,但看一下示例,它看起来像是芯片内部的,这意味着我不必使用跟踪将PWM引脚连接到外部中断引脚(这就是我认为PWM中断的工作原理)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从空闲模式下,任何中断都将正常工作,因此CPU计时器2可以正常工作。至于选择最佳中断,这要由您的应用程序决定。
    如果要使用ePWM,可以将周期设置为与计时器相同,然后由ePWM触发ADCSOC,无需外部信号。 请参阅controlSUITE中的ADC_SoC示例。 您可以将此示例修改为在16个样本(而不是2个样本)后中断。 在主循环中,您可以进入空闲模式,或者处理您的样品,然后进入空闲模式。
    这只是一个示例,我相信您不仅可以完成ADC采样,还可以根据您的需要使用和修改基础概念。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregory

    我的回复是否有助于您启动项目?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    确实如此,非常感谢! 这让我朝着正确的方向前进了,现在我正在努力让闪存在空闲模式下关闭,我需要运行我的功能,让设备从RAM中休眠。 再次感谢您的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Greg,

    很高兴听到这个消息。 如果您有任何其他问题,请立即创建新帖子。