This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8377万S:F2837x SPI计时,数据表和实验不同

Guru**** 2333840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/572162/tms320f28377s-f2837x-spi-timing-datasheet-and-experiment-are-not-the-same

部件号:TMS320F2.8377万S

您好,

F2837x SPI计时,数据表和实验不同。

哪一项是正确的? 是否有任何建议让实验结果与数据表相同?

谢谢!

SPRS880F,第155页。产品编号24--TD(SPCL-STE)M & TD(SPCH-STE)M =(0.5tc(SPC)–3) ns。

实际结果为0 ns,如下图所示。

粉红色:SPICLK,绿色:SPISTE

SpiaRegs.SPIBRR.Bit.SPI_bit_RATE=99;

ClkCfgRegs.LOSPPCN.bit.LSPCLKDIV=2;

CPOL=0;CPHA=1;

CPOL=1;CPHA=1;

此致,

西门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西门
    我现在来看一下。 我会在收到一些信息时通知您。

    谢谢!
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    是否有任何更新?

    此致,
    西门
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西门

    我应该在明天结束之前得到回复。很抱歉耽误了时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西门

    我想跟进此帖子。 我们已经进行了一些内部讨论,我想告诉您,我们承认您的调查结果是有效的。 我们正在努力用正确的数字更新数据表。

    很抱歉耽误你的时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    标记,

    谢谢你。

    西门